This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:电流消耗查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965974/ts5a26542-current-consumption-inquiry

器件型号:TS5A26542

我有一位客户询问以下情况下的电流消耗。 如果可能、我需要在这种用例中提供估算的最大电流消耗。

V+= 5.1V
VIO = 1.8V
IN1、IN2 =最大值2.3V
NOx & NCx = DC 2.5V 共模、然后从函数发生器施加±1.5V 正弦波信号

在此设置中、IN1和 IN2的电压电势可以大于仅为1.8V 的 VIO。

INx 引脚 ESD 二极管是否连接到 VIO 或 V+?
如果是 VIO、那么我怀疑 INx 电压是否高于 VIO + 0.3V 左右、则会产生大量电流。

如果我对上述内容的理解不正确、那么在这种情况下、可以预期会消耗什么类型的器件电流?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VI 绝对最大额定值表明控制输入具有过压容限、即没有二极管、也没有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    从绝对最大电压表中、您可以看到定义引脚上最大电压的方法有两种。 在 I/O 引脚上、ABS。 MAX =(V+)+ 0.5V 这表示一个从 V+到 I/O 引脚的 ESD 二极管。 不过、引脚电压最大值为6.5V ->如 Clemens 所述、V+没有 ESD 二极管。 有一个钳位、但它连接到数字引脚上的接地端-因此负电压将导致电流从 I/O 引脚流出并增加器件的功耗。 但是、电源电流不会增加-电源电流会由于通过 IC 逻辑从 VCC 汲取到 GND 而增加。 当逻辑的输入为~逻辑器件的电源时、此值最小化。

    放置 apprx。 应用值我将遵循5V 电源的电气规格表定义:

    近似典型值@μ V (25C):5.5nA

    近似最大值@μ V (25C):100nA

    近似最大值@(全温度范围):750nA

    此外、最大额定值可能略低于最大额定值、因为它们是在5.5V 电源电压下测量的-在较低电源电压下、您可能会看到较低的最大值、但典型值略高。

    请告诉我、我是否可以为您提供更多帮助!

    最棒的

    Parker Dodson