This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:问题

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965854/ts3a5223-question

器件型号:TS3A5223

您好、专家、

客户使用 TS3A5223切换模拟(NC)和数字(NO) MIC。

数字 MIC 时钟从编解码器 MIC2_CLK_7218输出到 TS3A5223的 COM1。  

  

但是、他们发现一个问题、即在使用 DMIC 时、测得的时钟会变为波形、看起来并不正确。  

  

通过移除 R9256来确认时钟正常。

DS 提到 TS3A5223可以支持高达80MHz 的频率、但为什么它只能支持3MHz 的频率就会出现此问题?

如果这在某种程度上与 COM 输入电容相关、请向我们推荐其他具有较低输入电容的 P2P 解决方案。  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、  

    这些问题似乎与最近在论坛上提出的问题相同。  

    请告诉我这是否有帮助、以及您是否有任何其他问题。

    谢谢、
    Rami