请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A5223 您好、专家、
客户使用 TS3A5223切换模拟(NC)和数字(NO) MIC。
数字 MIC 时钟从编解码器 MIC2_CLK_7218输出到 TS3A5223的 COM1。
但是、他们发现一个问题、即在使用 DMIC 时、测得的时钟会变为波形、看起来并不正确。
通过移除 R9256来确认时钟正常。
DS 提到 TS3A5223可以支持高达80MHz 的频率、但为什么它只能支持3MHz 的频率就会出现此问题?
如果这在某种程度上与 COM 输入电容相关、请向我们推荐其他具有较低输入电容的 P2P 解决方案。
谢谢、
Allan