This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5A23157 VIH 规格问题和应用问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964313/ts5a23157-ts5a23157-vih-spec-question-and-application-issue

器件型号:TS5A23157

大家好、

℃1.TS5A2315RSER 器件数据表6.5电气特性:对于5V 电源、建议使用-40-125 μ A、VIH=3.1V

因此在以下条件下:VCC=5.0V、VIN1&IN2=3.3V、它是否能够满足 VIN_MIN 的规格? 如果可以满足该要求、则最小输入电压符合数据表中规定的3.1V?

#2.a 关于 TS5A23157HRSER 的异常开关的问题被发现。 测试数据如下:

 

正常

异常

上电状态引脚电压

小于0.01V

0.054V

断电状态下的引脚阻抗

无穷大

2MΩ μ A

您是否对需要进行哪些实验来找出原因有一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    1。对于 TS5A23157逻辑高电平、在5V 时的 VIH 为0.7 * VCC、在该电压下的最小电压为3.5V。 3.3V 的电压信号不能保证正常运行-这必须至少为3.5V。

    2.在哪个引脚上测量的值-我不确定这是否是异常情况、因为我不确定正在测量哪个引脚。 如果您提供有关此方面的更多详细信息、以便我为您提供更好的指导、我将不胜感激!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我已通过电子邮件向您发送了问题详细信息。

    此外、您能否帮助确认:

    具体而言、在4.75至5.25V、-40~125度范围内、数据表提供了特定值3.1V。 因此、3.3V 在这种情况下能否满足该最小规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    该规格专门说、当在扩展温度下运行时、最小 VIH 可能为3.1V -但是、如果在整个温度范围(-40C 至85C)内使用、最小 VIH 为 V+* 0.7 = VIH_MIN = 3.5V (对于 V+= 5V)。 但是、当温度超过85C 时、VIH_MIN 可能会降至3.5V 范围以下-我建议您遵守 V+* 0.7、以确保正常运行。

    -同时也感谢您通过我现在正在查看的电子邮件提供更多详细信息。

    最棒的

    Parker Dodson

    Parker Dodson