请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22364 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G02
您好社区
我想知道、如果在 IN1和 IN2之前放置一个 SR 锁存器 、那么有可能将 NC1-NO2提供给音频 SOURCE1、并将 no1-NC2路径提供给音频源2。
这样做的原因仅仅是具有一个与两个电源相关的 LED 开关。
据我所知,应该还可以,但是我找不到任何关于内部电路的东西,而且网上没有这种设计的痕迹,所以我认为可能有一个超过10亿的可能性,我可能会错:-)
您可以访问 easyeda.com/.../ti-switch
谢谢你