This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:音频输入信号路由

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/909843/ts5a22364-audio-input-signal-routing

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G02

您好社区

我想知道、如果在 IN1和 IN2之前放置一个 SR 锁存器 、那么有可能将 NC1-NO2提供给音频 SOURCE1、并将 no1-NC2路径提供给音频源2。

这样做的原因仅仅是具有一个与两个电源相关的 LED 开关。

据我所知,应该还可以,但是我找不到任何关于内部电路的东西,而且网上没有这种设计的痕迹,所以我认为可能有一个超过10亿的可能性,我可能会错:-)

您可以访问 easyeda.com/.../ti-switch

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    在 IN 引脚上使用 SR 锁存器不应该是一个问题、但是请确保 V_OH (LATCH)> V_IH (mux)和 V_OL (LATCH)< V_IL (mux)。 此外、确保 IN 引脚上始终有一个已定义的逻辑电平、否则音频可能从源1和源2拉取。 此外、我认为此应用没有问题。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 sn74lvc2g02、5Vcc、我已经检查过、它应该适合。

    感谢您的回复