This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:选择器线路锁存

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/909570/sn74lv4051a-selector-lines-latching

器件型号:SN74LV4051A

您好!

我们看到选择器线路 A、B 和 C 永久锁存失败。 我们通常循环使用各种输入来监控整个系统的电压。 但是、我们看到许多器件表现出所有通道的值相同的行为。  

我们能够将其隔离到多路复用器、而不是微控制器。

我们在返回到我们进行检查的路上还有一些其他故障电路板、但希望您能够帮助我们了解哪些因素可能会导致 SN74LV4051ADR MUX 锁存?

谢谢!!!

Eric

SN74LV4051ADR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏通常是由于超出某些绝对最大额定值而导致的、最有可能是某些 I/O 引脚上出现过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否在 yx、COM 和 A/B/C 上共享信号电平?  系统中 SN74LV4051A 的 VDD 是什么? 正如 Clemens 所示、这种行为通常表示器件所处的条件超出了最大工作条件、但我想看看这在该应用中是否是个问题。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答!

    我们的设置如下所示:

    A/B/C 选择线路由一个微控制器直接驱动、电压范围为0V 至3.3V。
    VCC 为3.3V、具有一个0.1uF 旁路电容器。
    COM 和所有 yx 信号均为0V 至3.3V 的连续电压。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它看起来不是绝对最大值的问题、但如果是、您的应用中通过开关的电流是多少?

    所以我非常清楚这个问题;当一条选择线路(A、B 或 C)被微控制器拉高时、当微控制器拉低栅极时、选择线路保持高电平、或者我是否误解了发生的情况? 此外、这并不是在每个电路板上发生的、而是在多个电路板上发生的?

    我唯一可以认为可能发生的情况是、所选行不会变低、或不会变低到足以释放导致问题的所选行、 但我不确定、因为如果微控制器已经验证不是问题、我不确定控制输入为什么会锁存。  

    如果不是在每个电路板上发生这种情况、我想查看一些示波器截图、其中包括所选线路以及已验证问题电路板的输入/输出(如果可能)。 因为根据您的电路、一切看起来都应该正常工作、所以如果您可以提供这些数据、它将有助于更详细地了解所发生的情况。

    此致、

    Parker