您好!
我们看到选择器线路 A、B 和 C 永久锁存失败。 我们通常循环使用各种输入来监控整个系统的电压。 但是、我们看到许多器件表现出所有通道的值相同的行为。
我们能够将其隔离到多路复用器、而不是微控制器。
我们在返回到我们进行检查的路上还有一些其他故障电路板、但希望您能够帮助我们了解哪些因素可能会导致 SN74LV4051ADR MUX 锁存?
谢谢!!!
Eric
| SN74LV4051ADR |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们看到选择器线路 A、B 和 C 永久锁存失败。 我们通常循环使用各种输入来监控整个系统的电压。 但是、我们看到许多器件表现出所有通道的值相同的行为。
我们能够将其隔离到多路复用器、而不是微控制器。
我们在返回到我们进行检查的路上还有一些其他故障电路板、但希望您能够帮助我们了解哪些因素可能会导致 SN74LV4051ADR MUX 锁存?
谢谢!!!
Eric
| SN74LV4051ADR |
尊敬的 Eric:
它看起来不是绝对最大值的问题、但如果是、您的应用中通过开关的电流是多少?
所以我非常清楚这个问题;当一条选择线路(A、B 或 C)被微控制器拉高时、当微控制器拉低栅极时、选择线路保持高电平、或者我是否误解了发生的情况? 此外、这并不是在每个电路板上发生的、而是在多个电路板上发生的?
我唯一可以认为可能发生的情况是、所选行不会变低、或不会变低到足以释放导致问题的所选行、 但我不确定、因为如果微控制器已经验证不是问题、我不确定控制输入为什么会锁存。
如果不是在每个电路板上发生这种情况、我想查看一些示波器截图、其中包括所选线路以及已验证问题电路板的输入/输出(如果可能)。 因为根据您的电路、一切看起来都应该正常工作、所以如果您可以提供这些数据、它将有助于更详细地了解所发生的情况。
此致、
Parker