This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:HSpice 模型和电容 C_NC (off)、C_NO (off)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/909036/ts5a22362-hspice-model-and-capacitance-c_nc-off-c_no-off

器件型号:TS5A22362

尊敬的 TI 专家:
我正在尝试一些电路仿真来测试 TS5A22362。 我有以下问题:

1) 1)是否可以将网站上提供的 hspice 模型导入到 Cadence PSPICE 仿真器中? 我不能这样做,但想问我是否错过了什么。 hspice 模型应该使用什么软件?

2) 2)由于我无法将 hspice 模型导入到 Cadence PSPICE 中、我将自行构建 PSPICE 模型。 我无法理解数据表图16中的电容测量值。 测量的电容在哪两个节点之间? 节点 NC/NO/IN 与中的节点之间的电容是不是? 我对 COM 和 NO 之间的导通和关断电容感兴趣、是否只需添加70pF 和370pF 即可获得该数字?

感谢您的提前帮助。

祝你一切顺利、

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    必须使用 HSpice 仿真器运行 HSpice 文件、我认为它是由 Synopsys 公司制作的。  

    C_NC (OFF)和 C_NO (OFF)分别是对 NC/NO 引脚接地电容的测量、这意味着在这些引脚上、当该引脚的开关断开时、有一个70pF 的接地电容。 C_COM (ON)是整个通道接地的总寄生电容。 这意味着它是从 NC/NO +通道电容+ COM 端口的关断电容接地的总寄生电容、对于该器件为370pF。 通道电容非常小、通常说导通电容~ nC/无关断电容+ COM 关断电容。  

    下面、我附加了一个简化图、显示了寄生电容器的位置。 如果还有其他需要我帮助的地方、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一篇文章中似乎没有附加图片。

    此致、

    Parker Dodson