尊敬的 TI 专家:
我正在尝试一些电路仿真来测试 TS5A22362。 我有以下问题:
1) 1)是否可以将网站上提供的 hspice 模型导入到 Cadence PSPICE 仿真器中? 我不能这样做,但想问我是否错过了什么。 hspice 模型应该使用什么软件?
2) 2)由于我无法将 hspice 模型导入到 Cadence PSPICE 中、我将自行构建 PSPICE 模型。 我无法理解数据表图16中的电容测量值。 测量的电容在哪两个节点之间? 节点 NC/NO/IN 与中的节点之间的电容是不是? 我对 COM 和 NO 之间的导通和关断电容感兴趣、是否只需添加70pF 和370pF 即可获得该数字?
感谢您的提前帮助。
祝你一切顺利、
宜新