主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125、 TMUX1511
您好!
1) 1) 我在 SN74CBTLV3126数据表中看不到带宽参数。 我考虑将其用于50MHz 信号。 请提供建议。
2) 2) Ron 参数-我看到它取决于 VI 和 II -您可能会看到此器件的 Ron 与 VI 和 Ron 与 II 图
谢谢、
Youry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1) 1) 我在 SN74CBTLV3126数据表中看不到带宽参数。 我考虑将其用于50MHz 信号。 请提供建议。
2) 2) Ron 参数-我看到它取决于 VI 和 II -您可能会看到此器件的 Ron 与 VI 和 Ron 与 II 图
谢谢、
Youry
带宽列在产品页面和 搜索功能中。 200MHz 应该足够了。
该开关使用传输门、因此当信号电压接近 GND 或 VCC 时、电阻最小。 对于数字信号、情况始终如此;您实际上不需要考虑其他 VI 值。 请注意、不同的电流实际上并不会导致不同的电阻。
应用报告 《选择合适的德州仪器(TI)信号开关 》具有以下优势(3125和3126完全相同):
您好、Youry、
克莱明是正确的。 产品页面上的带宽为200MHz。 SN74CBTLV3125和 SN74CBTLV3126都属于同一系列。
[引用用户="Clemens Ladisch"]
该开关使用传输门、因此当信号电压接近 GND 或 VCC 时、电阻最小。 对于数字信号、情况始终如此;您实际上不需要考虑其他 VI 值。 请注意、不同的电流实际上并不会导致不同的电阻。
[/报价]
在 选择合适的德州仪器信号开关 应用报告的第48页、它包含了您要查找的 SN74CBTLV3125图形。 下面是一个简化的传输栅极图和一个显示 Ron 如何随输入电压变化的图。 查看我们的视频 "TI 高精度实验室-开关和多路复用器:导通电阻稳定性和导通电容"。
Ω 一下 TMUX1511、它支持3GHz 带宽、2k Ω RON 和1.8V 逻辑支持、在功能上与 SN74CBTLV3126完全等效。
此致、
Jon