This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:SN74CBTLV3126带宽和 Ron 参数

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, SN74CBTLV3125, TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908959/sn74cbtlv3126-sn74cbtlv3126-bandwidth-and-ron-parameter

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125TMUX1511

您好!

1) 1) 我在 SN74CBTLV3126数据表中看不到带宽参数。 我考虑将其用于50MHz 信号。 请提供建议。

2) 2) Ron 参数-我看到它取决于 VI 和 II -您可能会看到此器件的 Ron 与 VI 和 Ron 与 II 图

谢谢、

Youry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带宽列在产品页面和 搜索功能中。 200MHz 应该足够了。

    该开关使用传输门、因此当信号电压接近 GND 或 VCC 时、电阻最小。 对于数字信号、情况始终如此;您实际上不需要考虑其他 VI 值。 请注意、不同的电流实际上并不会导致不同的电阻。

    应用报告 《选择合适的德州仪器(TI)信号开关 》具有以下优势(3125和3126完全相同):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youry、

    克莱明是正确的。 产品页面上的带宽为200MHz。 SN74CBTLV3125和 SN74CBTLV3126都属于同一系列。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    该开关使用传输门、因此当信号电压接近 GND 或 VCC 时、电阻最小。 对于数字信号、情况始终如此;您实际上不需要考虑其他 VI 值。 请注意、不同的电流实际上并不会导致不同的电阻。

    [/报价]

    在 选择合适的德州仪器信号开关 应用报告的第48页、它包含了您要查找的 SN74CBTLV3125图形。 下面是一个简化的传输栅极图和一个显示 Ron 如何随输入电压变化的图。 查看我们的视频 "TI 高精度实验室-开关和多路复用器:导通电阻稳定性和导通电容"。

     Ω 一下 TMUX1511、它支持3GHz 带宽、2k Ω RON 和1.8V 逻辑支持、在功能上与 SN74CBTLV3126完全等效。

    此致、
    Jon