This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:数据表中段落间的 SN74CBTLV3257传播延迟差异

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908916/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257-propagation-delay-differences-between-paragraghs-of-the-data-sheet

器件型号:SN74CBTLV3257

您好!

1) 1) SN74CBTLV3257数据表:

在表6"开关特性"中、TPD (传播延迟)最大值为0.25ns (A 至 B 或 B 至 A)。

第9.2.3段图3显示  了 VCC = 2.5V 时的传播延迟(tpd)仿真结果、其值为~2ns。

请解释差异。

2) 2)我将使用该多路复用器进行 SPI 总线(50MHz)连接。 此器件是否适合此用途?

谢谢、

Youry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件不同。 我想在示例应用中、源阻抗大于零。

    在50MHz 时、时钟周期的长度为20ns。 该器件的传播延迟应足够小。 如果存在多种偏执,请使用 带宽较高的4通道2:1交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youry、

    如 Clemens 所述、传播延迟的应用曲线基于9.2.2节中介绍的设计过程。

     Ω 一下 TMUX1574、它支持2GHz 带宽、2k Ω RON 和1.8V 逻辑支持、并且在功能和参数方面完全等效 于 SN74CBTLV3257

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。

    Youry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你