请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 您好!
1) 1) SN74CBTLV3257数据表:
在表6"开关特性"中、TPD (传播延迟)最大值为0.25ns (A 至 B 或 B 至 A)。
第9.2.3段图3显示 了 VCC = 2.5V 时的传播延迟(tpd)仿真结果、其值为~2ns。
请解释差异。
2) 2)我将使用该多路复用器进行 SPI 总线(50MHz)连接。 此器件是否适合此用途?
谢谢、
Youry