This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频射频开关

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TMUX136, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/905090/high-frequency-rf-switch

主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000TMUX136TS5MP645

大家好、

美好的一天!

在我们的客户需要高频射频开关时、需要您的帮助。 以下是该应用的详细信息

它们需要一个高频(HF)开关来中断广泛覆盖的总线信号(汽车以太网总线、Base100-T1和 Base1000-T1)。
他们希望能够中断信号线+数据、或者中断信号线-数据、或者中断信号线+数据和-数据。

HF 开关应具有以下属性:
最小600MHz 的小损耗衰减
2.小 Ron < 5-6 Ω
3.开/关容量小
4、开/关时间短、可快速切换以实现中断>= 1µs μ s

BBR 规格:
BBR HF 信号电平在功率为1.5Vpp、直到-26dBm/0.01mW
Zo = 100 Ω 非屏蔽双绞线(UTP)
差分信号< 1、5Vss
3.带宽166MHz 基准100-T1
4.BW 600MHz 基本带宽1000-T1

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TI 目前未将其信号开关描述为"RF"开关、也未将其推向市场。 通常、术语"RF"是指通常介于 ADC/DAC 和天线之间的器件、需要评估特定参数(例如插入损耗、增益 P1dB、隔离、IP3和/或回波损耗)。 许多射频产品都是在 GaN、GaAs、InP 和 SOI 工艺上开发的、可以根据工艺处理更高水平的输入功率。 TI 的信号开关采用 CMOS 工艺,专用于数字或模拟链。

    我们相信 TMUX136 (BW:6GHz)、TS5MP645 (2GHz)和 TS3DDR4000 (5.6GHz)将非常适合您的应用。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jon!

    艺术