大家好、
美好的一天!
在我们的客户需要高频射频开关时、需要您的帮助。 以下是该应用的详细信息
它们需要一个高频(HF)开关来中断广泛覆盖的总线信号(汽车以太网总线、Base100-T1和 Base1000-T1)。
他们希望能够中断信号线+数据、或者中断信号线-数据、或者中断信号线+数据和-数据。
HF 开关应具有以下属性:
最小600MHz 的小损耗衰减
2.小 Ron < 5-6 Ω
3.开/关容量小
4、开/关时间短、可快速切换以实现中断>= 1µs μ s
BBR 规格:
BBR HF 信号电平在功率为1.5Vpp、直到-26dBm/0.01mW
Zo = 100 Ω 非屏蔽双绞线(UTP)
差分信号< 1、5Vss
3.带宽166MHz 基准100-T1
4.BW 600MHz 基本带宽1000-T1
提前感谢!
艺术