您好!
我使用 SN74CB3T3306DCUR 将3.3V I/O 连接到可能高达5V 的信号。 我需要能够接收3.3V 或5V 信号或传输3.3V 信号。 我将该部件的 VCC 连接到3.3V、将 OE#引脚接地。 B 端子连接到我的器件、A 端子连接到连接器、以便信号可以通过电缆输入或输出。
我看到的问题是、当来自连接器的 A 端子输入端有3.3V 信号时、B 端子的输出电压较低。
下图显示了我的输入信号。 深灰色波形是在 A 端子处测量的 A 端子上入射的3.3V 信号。 蓝色波形是 B 端子处的信号输出、并使用同一探针在 B 端子处测量。
信号最初上升至正确的电平、但随后逐渐下降至大约2.1V。 在总线开关的 B 端子侧、我的器件的输入端有一个10k 下拉电阻。 在执行此功能时、我想了解信号为何会降至该水平。 从数据表中可以看出、我希望该信号在电流小于1mA 的情况下接近 VCC。 我是否误解了有关该器件的数据表?
我是否需要 B 端子上的上拉电阻?
现在、当我使用我的器件驱动 B 端子时、我在 A 端子上获得一个相当好的信号。 如果您看看下面的示波器捕获、深灰色线迹是由我的器件在 B 端子上驱动并在 B 端子上测量的3.3V 信号。 蓝色走线是输出 A 端子处在 A 端子处测量的信号。 该信号加载了一个设置为1 MOhm 输入的示波器。
该信号逐渐降至约2.95V、这是更可接受的。 为什么它在这个方向上的行为不同?
感谢你的帮助。