This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:看到意外的电压电平

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/904628/sn74cb3t3306-seeing-unexpected-voltage-levels

器件型号:SN74CB3T3306

您好!

我使用 SN74CB3T3306DCUR 将3.3V I/O 连接到可能高达5V 的信号。 我需要能够接收3.3V 或5V 信号或传输3.3V 信号。 我将该部件的 VCC 连接到3.3V、将 OE#引脚接地。 B 端子连接到我的器件、A 端子连接到连接器、以便信号可以通过电缆输入或输出。

我看到的问题是、当来自连接器的 A 端子输入端有3.3V 信号时、B 端子的输出电压较低。

下图显示了我的输入信号。 深灰色波形是在 A 端子处测量的 A 端子上入射的3.3V 信号。 蓝色波形是 B 端子处的信号输出、并使用同一探针在 B 端子处测量。

信号最初上升至正确的电平、但随后逐渐下降至大约2.1V。 在总线开关的 B 端子侧、我的器件的输入端有一个10k 下拉电阻。 在执行此功能时、我想了解信号为何会降至该水平。 从数据表中可以看出、我希望该信号在电流小于1mA 的情况下接近 VCC。 我是否误解了有关该器件的数据表?

我是否需要 B 端子上的上拉电阻?

现在、当我使用我的器件驱动 B 端子时、我在 A 端子上获得一个相当好的信号。 如果您看看下面的示波器捕获、深灰色线迹是由我的器件在 B 端子上驱动并在 B 端子上测量的3.3V 信号。 蓝色走线是输出 A 端子处在 A 端子处测量的信号。 该信号加载了一个设置为1 MOhm 输入的示波器。

该信号逐渐降至约2.95V、这是更可接受的。 为什么它在这个方向上的行为不同?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    CB3T 开关系列使用串联 N-MOSFET 作为开关。  当输入电压 VI > VCC + VT 且输出为 VCC 时、CB3T 系列的栅极电压为~μ V VCC + VT。 但是、当 Vi = VCC 时、Vo =//= VCC。 为了能够将 VCC 传递到输出、可以利用传输门架构来实现更好的效果、但它们也有其他注意事项。  

    有关开关架构如何影响性能的更多信息、我们的精密实验室视频开关架构是一个快速教程:

    常见的开关架构是什么?

    根据上述差异,A 到 B 的压降明显大于 B 到 A 的压降。测量 A 时,您正在将1M Ω 负载加载到端子 A,而测量 B 时,则会有10K 欧姆负载。 负载差异会影响开关的 Ron 以及开关电阻和负载电阻之间的分压器。


    下图描述了不同负载电压下的 Ron 与输入电压:  

    为了确保这是问题所在、我会使用一个小电阻器短接信号路径、以查看它是否是负载问题而不是开关问题。 这还允许您在不更改每个输出上的负载条件的情况下对其进行测试。  

    此图来自我们有关 CBT/CB3T/CB3Q 系列的应用手册、我在这里提供了该手册以供参考:

    CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列
     

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来我可能需要一个相应的上拉电阻器。 我尝试将内部上拉电阻置为有效、但它太弱、无法与10k 下拉电阻器作斗争。  恐怕如果我使用 NMOS/PMOS 并联开关、它会将5V 电压传递给我的接收器。 当我可以使接收器恢复工作并查看发生了什么时、我将在接收器上焊接一个高达3.3V 的上拉电阻器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天早上、我成功地让电路板返工、移除了下拉电阻并在接收器中保持上拉电阻。 我现在有可接受的信号。 感谢您的帮助、我的问题得到了解决。

    -Jason