如果 IN 降至最小值以下 VCC 电平当开关处于激活状态时(连接到“常开”),开关是否断开? (COM 连接到"常闭")
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 IN 降至最小值以下 VCC 电平当开关处于激活状态时(连接到“常开”),开关是否断开? (COM 连接到"常闭")
尊敬的 Lauren:
CMOS 逻辑器件取决于其输入为逻辑高电平或逻辑低电平。
对于4.5V 或更低的电源,为了保证一个逻辑低电平(VIL),最大电压为0.8V,以将 NC 连接到 COM,并将 NO 连接到 COM,逻辑高电平的最小电压为2V。
当输入处于"中间位置的某处"时、输入上的两个 MOSFET 都可以导通、这会导致大量的击穿电流。 最好尽快在该电压区域转换、以防止击穿电流。 请在 此处查看常见问题解答。
查看 TI 高精度实验室视频的链接 、该视频在本应用报告 中详细介绍了逻辑电平、以防止模拟开关产生过多电流消耗。
谢谢
Saminah
您好 Lauren、
是的、为了简化它、当控制信号在 VIL 和 VIH 之间的未定义区域内运行时、开关将处于"未知"状态、这可能会导致 与阈值电压缓慢变化相关的问题(如击穿电流)。
有关“慢速或浮点 CMOS 输入”的 TI 应用报告 详细说明了这对器件性能的影响。
此致
Saminah