This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A6542:IN 引脚上的电压为3V、VIO 为1.8V

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/902410/ts5a6542-3v-on-in-pin-with-vio-at-1-8v

器件型号:TS5A6542

该器件的 VIO 为1.8V。 "IN"引脚能否支持3V 信号? 最大规格使其看起来高达6.5V 是可以的。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     TS5A6542 具有逻辑电平转换功能、在该功能中、您可以使用 Vio 引脚将逻辑电压基准到与电源电压不同的电源轨。 通常、我们看到人们使用此功能、允许他们在仍使用较低电压1.8V 逻辑的同时切换高达5.5V 的信号。

    如果您不再使用此器件的输入逻辑转换功能、您可以在中具有3V 电压-有关更多详细信息、请参阅此主题。

    如果您不需要此内置转换功能、我们有多个不具有内置逻辑转换功能的1:2 SPDT 开关。  我已经在 TI.com 上筛选了列表。   我们可以通过确定您可能具有的其他要求来进一步缩小列表的范围。  

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通读另一篇文章、但我看到配置稍有不同。  

    VIO 仍将以1.8V 的电压供电(不将 VCC 和 VIO 连接在一起)、那么 IN 引脚是否能够耐受比 VIO 高1.2V 的电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    否、如果 VI/O 为1.8V、则 IN 上的最大电压将在这种情况下限制为 VIO (1.8V)。

    我在上面强调的其他开关没有 逻辑电平转换、并且可以支持 VIH > 3V。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最后一个问题。 另一篇 E2E 文章提到将 VCC 和 VIO 绑定在一起、这意味着 VIO 可以在高于1.8V 的电压下运行。 该器件能否在 VCC 为~4.7V、Vio 为3V 的情况下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您可以这样做、但您需要确保您仍然具有有效的逻辑阈值、因为它们现在引用新的 Vio = 3V

    在该器件中、逻辑阈值以 Vio 为基准(一些没有1.8V 逻辑的器件的逻辑阈值以 Vcc 为基准)

    在具有1.8V 控制输入的器件中、无论电源电压如何、VIH 和 VIL 电平都将固定为与 CMOS 1.8V 逻辑标准一致。

    在此处查看更多详细信息

    此致

    Saminah