该器件的 VIO 为1.8V。 "IN"引脚能否支持3V 信号? 最大规格使其看起来高达6.5V 是可以的。
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件的 VIO 为1.8V。 "IN"引脚能否支持3V 信号? 最大规格使其看起来高达6.5V 是可以的。
谢谢、
Nick
您好、Nick、
TS5A6542 具有逻辑电平转换功能、在该功能中、您可以使用 Vio 引脚将逻辑电压基准到与电源电压不同的电源轨。 通常、我们看到人们使用此功能、允许他们在仍使用较低电压1.8V 逻辑的同时切换高达5.5V 的信号。
如果您不再使用此器件的输入逻辑转换功能、您可以在中具有3V 电压-有关更多详细信息、请参阅此主题。
如果您不需要此内置转换功能、我们有多个不具有内置逻辑转换功能的1:2 SPDT 开关。 我已经在 TI.com 上筛选了列表。 我们可以通过确定您可能具有的其他要求来进一步缩小列表的范围。
此致
Saminah
Nick、
您可以这样做、但您需要确保您仍然具有有效的逻辑阈值、因为它们现在引用新的 Vio = 3V
在该器件中、逻辑阈值以 Vio 为基准(一些没有1.8V 逻辑的器件的逻辑阈值以 Vcc 为基准)
在具有1.8V 控制输入的器件中、无论电源电压如何、VIH 和 VIL 电平都将固定为与 CMOS 1.8V 逻辑标准一致。
此致
Saminah