主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17
我们遇到了几种情况、在这些情况下、我们怀疑 A 端口内部保护电路在连接到通过5k Ω 电阻上拉至5V 的开漏信号时会随着时间的推移而降级。
我们将 CB3T3125用作5V 至3.3V 的转换器。
- VCC = 3.3V。
- 所有4个 OE 输入均连接至低电平(接地)。
- 由于我们仅使用4个部分中的2个(端口1和2)、因此端口3A 和4A 也连接低电平; 端口3B 和4B 悬空。
经过一段长时间的"导通时间"后、端口1A 和2A 会对地产生电阻。 在故障情况 下、下拉电阻为1.0至1.5k Ω、当与5k Ω 上拉电阻结合使用时、会导致信号电平不会上升到0.9至1.1V 以上。这被解释为持续的逻辑低电平信号。 "正常"器件测得的下拉电阻约为335k Ω。 我们还在器件上测量了15k Ω 至 GND 的电阻、从而产生3.7V 的信号电平。 这不会导致电平检测故障、但表示器件已降级。
请就可能的原因或缓解技术提供任何指导。