This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E:NC 到 COM 有一些问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/955983/ts3a27518e-ts3a27518e-nc-to-com-has-some-issue

器件型号:TS3A27518E

大家好、

我们有一些问题需要您的帮助。

我们发现"NC"至"COM"的故障率较高。 "no"至"com"始终测试通过。

我们还将输入更改为"NC"连接到 I2S5、"NO"连接到 I2S3。 在"NC"至"COM"上仍然失败

 

该结构是 I2S 的环路测试、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您深入了解并提供方框图和原理图。

    • 您能描述什么行为表示"失败"吗?
    • 每个 NC/COM 通道路径(1 - 6)上是否都会发生此行为?
    • 您在 NC 和 COM 上读出了哪些电压?
    • 当 NC 和 COM 信号路径为"ON"时、在控制引脚 IN1、IN2上测得的电压是多少?

    谢谢、此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    请参阅2个 txt 文件。 这是测试通过和失败记录。

    我们将输出信号(I2S3和 I2S5)和 CPU 输入信号(I2S6)。 CPU 接收到信号后、CPU 将比较信号是否相同。

    通过日志:

    e2e.ti.com/.../I2S5-to-I2S6-pass.txt

    失败日志:

    e2e.ti.com/.../I2S3-to-I2S6-fail.txt


    2.我们尝试将通道1和2更改为通道5和6。

    NC 仍然具有较高的故障率、并且不会始终通过。

    3和4。我们在测试时检查了每个通道和 IN1/IN2上的电压电平。 请参阅附件

    测试失败时没有信号。

    文件"电压电平 I2C3_DI-I2C6_DO"是一个传递信号(低通率)。

    COM1→COM5-I2C3_DO-I2C6_DI

    电压电平 CLK

    电压电平 Fs

    电压电平 I2C3_DI-I2C6_DO

    电压电平 I2C3_DO-I2C6_DI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供此信息。

    如果您在 NC 处没有看到信号、这听起来像是该信号路径仍然是高阻抗或没有有效导通。  在尝试使用 NC 时、您能否指出 IN1、IN2和/EN 的确切电平?

    所有这些示波器截图都不是路径、是这样吗?  

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    抱歉、无法描述症状。

    NC 和 NO 通道都可以看到信号。
    但是、连接到 NC-COM 的信号将具有较高的故障率。
    如您所述、我们检查通道1~6和 IN1/IN2电平、它仍然有 NC 的症状。
    波形是我的最后一个回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进一步说明、当信号连接到 COM 时、您能够测量 NC 处的信号。 但是、您的测试程序(将 COM 处的信号与 NC 处的信号进行比较)会给出"失败"结果。 是这样吗?

    测试日志对我来说有点难理解、您能向我展示程序日志中的什么表示"失败"吗?  为什么使用此特定测试方法? 此测试程序的参数/标准是什么?

    在您的波形中、我认为输出像预期的那样跟随输入。 请记住、开关并非完全"理想"、存在一些导通电阻和内部寄生效应(在数据表中指定)。 因此、如果您的测试程序具有非常低的裕度、这可能是它得出"失败"结果的原因。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    为了进一步说明、当信号连接到 COM 时、您能够测量 NC 处的信号。 但是、您的测试程序(将 COM 处的信号与 NC 处的信号进行比较)会给出"失败"结果。 是这样吗? 答案:正确

    测试日志对我来说有点难理解、您能向我展示程序日志中的什么表示"失败"吗?  为什么使用此特定测试方法? 此测试程序的参数/标准是什么?

    答案:我们生成2KB 随机测试数据、从 I2S-3发送并从 I2S-6接收、但接收到的数据与发送的数据不一致、因此测试失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。  

    您能否更详细地解释一下您收到的"不一致"数据的含义? 您是否知道这是数据的时序或数据的电压电平不一致?

    您是否曾尝试使用 TS3A27518E 的新器件? "故障率"是否存在于多个不同的器件中?

    您提供的波形看起来不错--输出 COM 看起来像发送输入 NC 一样,没有预期的变化。 开关输入和输出的波形通常是解决开关信号路径问题的最佳方法。

    由于我不知道您的测试程序是如何工作的、因此我不知道会导致您的程序出现"失败"的原因。 您可能需要尝试仔细检查并调试测试程序。

    此致、
    Kate