This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:功率损耗期间的常闭开关

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/956120/ts3a24159-normally-closed-switch-during-power-loss

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

大家好、


我们正与 TS3A24159合作开发一款即将推出的应用。 我注意到、当 IN 引脚上没有信号时、其中一个开关通常是闭合的。 在 VCC 断电期间、该开关是否具有高阻抗? 开关关断的 VCC 阈值是多少? 不确定我是否在数据表中遗漏了这一点。 谢谢!


此致、


Garrret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的联系。

    绝不建议将控制引脚悬空在一个未定义状态(无信号)。 请确保 IN 上始终有一个与开关的 VIH 和 VIL 电平对齐的信号。

    该开关没有断电保护功能、这意味着当 VCC=0V 或悬空时、开关不受保护/高阻抗。 您是否在寻找断电时具有高阻抗的开关? 以下是产品搜索表中具有断电保护功能的相同配置的一些器件。

    建议的工作条件规定 VCC 的最小电压为1.65V。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、


    感谢您的回答。 我认为我无意中误导了我。 当我说没有信号出现时、我指的是低电平信号(<VIL) rather than floating. 开关在断电期间的状态是什么? 这是否意味着 NC 到 COM 开关具有低阻抗、并且在 IN = L 且 VCC 低于1.65V 时导通?

    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的澄清。 TS3A24159没有断电保护功能、因此在器件断电时无法确保开关的状态为高阻抗。 这意味着 NC、NO、COM 处的信号(在断电时)可能会导致开关反向供电或信号路径中出现意外的信号干扰。 如果您认为这可能是系统中的问题、我建议您搜索具有断电保护功能的器件、例如采用全新微型引线式封装(SOT-23-THN)的 TMUX1574。

    请告诉我您的想法。

    此致、
    Kate