主题中讨论的其他器件: TMUX1574
大家好、
我们正与 TS3A24159合作开发一款即将推出的应用。 我注意到、当 IN 引脚上没有信号时、其中一个开关通常是闭合的。 在 VCC 断电期间、该开关是否具有高阻抗? 开关关断的 VCC 阈值是多少? 不确定我是否在数据表中遗漏了这一点。 谢谢!
此致、
Garrret
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Garret、
感谢您的联系。
绝不建议将控制引脚悬空在一个未定义状态(无信号)。 请确保 IN 上始终有一个与开关的 VIH 和 VIL 电平对齐的信号。
该开关没有断电保护功能、这意味着当 VCC=0V 或悬空时、开关不受保护/高阻抗。 您是否在寻找断电时具有高阻抗的开关? 以下是产品搜索表中具有断电保护功能的相同配置的一些器件。
建议的工作条件规定 VCC 的最小电压为1.65V。
此致、
Kate
您好、Garret、
感谢您的澄清。 TS3A24159没有断电保护功能、因此在器件断电时无法确保开关的状态为高阻抗。 这意味着 NC、NO、COM 处的信号(在断电时)可能会导致开关反向供电或信号路径中出现意外的信号干扰。 如果您认为这可能是系统中的问题、我建议您搜索具有断电保护功能的器件、例如采用全新微型引线式封装(SOT-23-THN)的 TMUX1574。
请告诉我您的想法。
此致、
Kate