This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:在上电和断电期间、Sx 引脚输出状态是否固定?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/956646/tmux1574-are-sx-pin-output-state-fixed-during-power-on-and-power-down

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

各位专家:

我的客户使用的是 Dx 引脚上拉。 在上电和断电期间、由于逻辑引脚(EN 和 SEL 引脚)是内部下拉电阻器、我们是否可以考虑内部开关始终处于导通状态且 SxA 引脚不处于高阻态? SxB 引脚如何?

我还想知道"四个外部组件"的含义。 如果逻辑引脚代表 EN 引脚和 SEL 引脚、则它应该是两个外部组件。

 请您解释一下吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    有一个弱下拉电阻、在大多数应用中、您可以假设 IC 将如上所述启动。 如果有一个相对较大的电流被注入到选择引脚中、这会导致逻辑状态变为未定义。 如果这是一个问题、可以添加一个外部下拉电阻器来增加下拉电阻器的强度、但代价是功耗增加。

    当 SEL 和/EN 处于逻辑状态0时、SxB 将处于高阻态模式。  

    "多达四个外部组件"是一种广义声明、它适用于所有具有集成电阻器的器件、因为 TMUX1511等器件具有四个选择引脚。 但是、对于1574、您是正确的、只有2个集成器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson