请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 主题中讨论的其他器件:TMUX1511
各位专家:
我的客户使用的是 Dx 引脚上拉。 在上电和断电期间、由于逻辑引脚(EN 和 SEL 引脚)是内部下拉电阻器、我们是否可以考虑内部开关始终处于导通状态且 SxA 引脚不处于高阻态? SxB 引脚如何?
我还想知道"四个外部组件"的含义。 如果逻辑引脚代表 EN 引脚和 SEL 引脚、则它应该是两个外部组件。
此致、
Uchikoshi