This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:多路复用器不提供 n#39;t 提供任何输出

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G98
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/955456/sn74lvc2g53-mux-doesn-t-give-any-output

器件型号:SN74LVC2G53
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G98

你好  

我使用多路复用器来实现具有 A、B 和 C 状态的特定数字逻辑。真值表如下所示:

INH:启用禁用 MUX

A:开关

com:在我的示例中、输入始终为高电平。 连接到5V 稳压器。 为多路复用器供电也是如此。

Y:Y1和 Y2定义我的状态。

com INH   A Y1 Y2 状态
5V 5V X 0V 0V A
5V 0V 0V 5V 0V B
5V 0V 5V 0V 5V C

我在不同的通孔 MUX CD4053BE 上尝试了这种方法。 它工作正常。 因此、我决定将该电路集成到我的 PCB 板上。 我带来了表面贴装版本 SN74LVC2G53DCUR。

出于某种原因、它不起作用。 Y1和 Y2始终读取为0.8V。 真值表如下:  

com INH   A Y1 Y2 状态
5V 5V X 0.6V 0.6V 困惑
5V 0V 0V 0.8V 0.8V 困惑
5V 0V 5V 0.8V 0.8V 困惑

调试:

我在不同的引脚上测量了电压。 其内容如下:

A:0或5V

INH:0或5V

COM:5V

VCC:5V

Y1&Y2:0.6V 和0.8V

请帮助!

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的提问。 器件是如何焊接到 PCB 的? 根据 Y1和 Y2在这种情况下始终如一且具有意外值的事实、您能否检查电路板上是否有引脚短接在一起? 您能否在电路板上提供器件的照片?

    Y1和 Y2上的负载条件是什么? 您是否有可共享的方框图或原理图?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Y1/Y2不是输出、也没有自身的驱动强度。 它们要么连接到 COM、要么断开连接、因此其电压为5V 或悬空(未定义)。 无法测量浮动引脚的电压。 只有在添加下拉电阻器时、您才会得到0V;您的第一个实验是否具有这些电阻器? 如果您测量引脚和 VCC 之间的电压、会发生什么情况

    Y1 = Inh 或 A;Y2 = Inh 或非(非 A)。 这两个功能都可以通过 SN74LVC1G98实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的。 我明白了。 Y1和 Y2连接到5V 的 Comm。 我检查了短路情况、未找到3和4中均为 GND 的任何器件。 我接收到的部件有一个点、它会告诉我哪个引脚是引脚1。 我联系了 DigiKey、他们告诉我、白色一侧是 PIN 1的位置。 我给他们发了照片、他们确认方向正确。 但现在、我有第二个想法。  

    我已将器件的图片附加到电路板上。 请注意、左下角是引脚1。 您能否确认我的方向是否正确? 我还附上了多路复用器的原理图。  

    A 和 INh 可在需要时接地。 它们连接到集电极开路输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您发送图片和原理图。 引脚1和2之间似乎有一些焊料(如您所说、左下角)。 如果这实际上是您的系统中的短路、INH 和 COM 将连接在一起、这将导致 INH 保持高电平、并且开关保持高阻抗。

    正如 Clemens 提到的、如果信号路径关闭、例如当 INH 为高电平时、Y1和 Y2不应具有任何电压(它们是浮动的)。 因此、我不知道为什么您能够在 INH 为5V 时在这些节点上测量0.6V、除非您的系统中有人将这些引脚拉至该电压。

    您的原理图中的 U8是什么?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、  

    我明天一定会再次焊接。

    您能否确认零部件方向是否正确? 我是说、组件的引脚1连接到封装的引脚1。 当您查看图片时、尺寸的引脚1位于左下角。  

    如数据表第3页所示、元件上的引脚1没有点标记。  

    U8是一个2引脚连接器。 我计划连接两根导线、这两根导线将连接到其他需要5V 电压才能导通的组件。 因此、多路复用器将控制这些组件的运行。 此时没有任何组件连接到该组件。 我想确保我先获得5V 电压。 所以这不是问题。  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您提供更多信息。 请参阅 Clemens 发布的图、了解"引脚1"的标识和器件方向。

    请告诉我您在重新焊接器件后发现的内容。 我建议您在电路板上放置尚未使用的器件、以防对先前焊接到电路板上的器件造成任何损坏。

    您能否在每个控制状态的所有引脚上发送测量电压? 谢谢!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    谢谢、Clemens 确认了这一点。 因此方向不是问题。 正如 Kate 所建议的、我使用了一个新组件并再次焊接。 我测量了组件本身引脚上的电压。 真值表如下:

    INH A Y1 Y2
    5V 5V 0V   0V
    0V 0V 5V 0V
    0V 5V 5V 0V

    COM 和 VCC 始终为5V。 不确定为何 Y1始终为5V、Y2始终为0V (浮动)。 它本质上不会进行切换。  

    注:Y1恰好位于 VCC 旁边。 我最初以为我可能测量 Vcc、而不是 Y1、而是 Y1为5V。 但我确定了10次。 探针多次远离 Vcc 引脚放置、但仍获得5V 电压。 也不会出现短路。 我拍摄了多张照片以确保。 我已将它们附在本答复之后。  

    它是进步的、但还没有进步。  

    谢谢你  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在工作了..  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我很高兴听到它在工作! 您能否分享问题的根本原因以及如何解决?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个多路复用器、它有问题。 0.8V 和0.6V 是我无法解释的。  

    第二个多路复用器、我翻转了方向作为实验、以查看它是否起作用。 它没有。 我的第一个方向是正确的。 Clements 证实了这一点。  

    第三多路复用器。 此时太多士兵。 可能已损坏电路板。 经过几刷焊料后、它开始工作。  

    但愿这对您有所帮助。  

    变阻器