请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308-Q1 E2E、
我正在设计中使用较旧的 XXXX4851 8:1多路复用器。 在输入之间切换时 、4851 器件会产生大约50mV-100mV 的偏移、从而使其 ADC 读数的精度降低。
我看到 TMUX1308-Q1与 4851 器件引脚相同。 TMUX1308-Q1是否会有相同的问题?
根据电荷注入规格、是否有一种计算电压偏移的好方法
谢谢、
Adam