This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:MUX36D08IDWR 氧化产品

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/942583/mux36d08-mux36d08idwr-oxidation-products

器件型号:MUX36D08

你(们)好

我们从 TI 商店订购了20件 PIN、收到的产品变成了黑色。

请帮助检查此材料是否氧化。谢谢

最好

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    这看起来从图像中氧化了。 是否所有器件都采用这种方式、还是仅采用这种方式? 您收到包装时是否以任何方式损坏?

    我将与我们的质量团队联系、看看是否可以在此处执行任何其他操作或措施、但同时、我还将向您介绍 TI 客户退货页面。 由于您直接从 TI store 购买、因此您将参考黄色退货情况:

     退货情况
     建议采取的行动
    TI 产品是从 TI 授权经销商处购买的。 请联系提供产品的经销商并遵循其退货流程。   
    TI 产品是从 TI store 在线购买的、不会表现出可能不符合规格的情况。 有关  TI store 订单的退货、退款和取消的信息、请参阅 TI store 常见问题解答。
    TI 产品存在潜在的运输、封装或标签问题、需要进行更正。 (请参阅上面有关经销商的说明)。 要解决发货或封装问题、例如标签错误、混合材料、错误材料、错误数量、封装问题或其他问题、请联系 TI 客户支持
    TI 产品直接从 TI 或 TI store 购买、怀疑不符合数据表的电气、机械或图像质量规格、并要求进行故障分析。 要请求分析可疑的不合格产品、请填写 退货请求提交表。 遵循 TI 处理客户退货的指南。 接受请求后、将提供退货说明。  请勿在收到指示之前配送商品。  
    其他请求-未涵盖在上面   请联系贵公司的采购专家。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    因此、我已联系我们的质量团队进行进一步评估、在了解我们是否可以明确地说这是氧化问题之前、似乎还需要回答一些问题。

    因此、这些器件为 MSL-3、并且应在卷带中随附湿度指示卡。 您能否检查此指示灯并分享它显示的内容?

    此外、这些引线是 NiPdAu 镀层引线、经过粗糙处理以提高附着力、因此表面的光亮度和暗度比未粗糙的引线框低。 焊接此部件是否有任何问题、或者表面是否有更明显的污染物? 设备可能比正常使用的颜色更暗、但仍能正常工作!

    谢谢、
    Rami Mooti
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    我没有听到您的反馈、因此我将继续、关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请立即重新打开主题帖

    Rami