请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX36D08 你(们)好
我们从 TI 商店订购了20件 PIN、收到的产品变成了黑色。
请帮助检查此材料是否氧化。谢谢
最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们从 TI 商店订购了20件 PIN、收到的产品变成了黑色。
请帮助检查此材料是否氧化。谢谢
最好
多拉、
这看起来从图像中氧化了。 是否所有器件都采用这种方式、还是仅采用这种方式? 您收到包装时是否以任何方式损坏?
我将与我们的质量团队联系、看看是否可以在此处执行任何其他操作或措施、但同时、我还将向您介绍 TI 客户退货页面。 由于您直接从 TI store 购买、因此您将参考黄色退货情况:
|
|
|
|---|---|
| TI 产品是从 TI 授权经销商处购买的。 | 请联系提供产品的经销商并遵循其退货流程。 |
| TI 产品是从 TI store 在线购买的、不会表现出可能不符合规格的情况。 | 有关 TI store 订单的退货、退款和取消的信息、请参阅 TI store 常见问题解答。 |
| TI 产品存在潜在的运输、封装或标签问题、需要进行更正。 (请参阅上面有关经销商的说明)。 | 要解决发货或封装问题、例如标签错误、混合材料、错误材料、错误数量、封装问题或其他问题、请联系 TI 客户支持。 |
| TI 产品直接从 TI 或 TI store 购买、怀疑不符合数据表的电气、机械或图像质量规格、并要求进行故障分析。 | 要请求分析可疑的不合格产品、请填写 退货请求提交表。 遵循 TI 处理客户退货的指南。 接受请求后、将提供退货说明。 请勿在收到指示之前配送商品。 |
| 其他请求-未涵盖在上面 | 请联系贵公司的采购专家。 |
Rami
多拉、
因此、我已联系我们的质量团队进行进一步评估、在了解我们是否可以明确地说这是氧化问题之前、似乎还需要回答一些问题。
因此、这些器件为 MSL-3、并且应在卷带中随附湿度指示卡。 您能否检查此指示灯并分享它显示的内容?
此外、这些引线是 NiPdAu 镀层引线、经过粗糙处理以提高附着力、因此表面的光亮度和暗度比未粗糙的引线框低。 焊接此部件是否有任何问题、或者表面是否有更明显的污染物? 设备可能比正常使用的颜色更暗、但仍能正常工作!
谢谢、
Rami Mooti