请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1219 我是否可以使用 TMUX1219执行以下操作:
VDD=5V、
通过将 SEL 电压设置为 GND、S0在3.3V => D 时作为输入、输出=3.3V
2、通过稳定 SEL=5V、D 作为输入=3.3V => S1作为输出=3.3V
D 将连接到 MCU IO 引脚、该引脚在运行期间将成为输入或输出引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.