This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:双向选择

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/942587/tmux1219-bi-directional-selection

器件型号:TMUX1219

我是否可以使用 TMUX1219执行以下操作:

VDD=5V、

通过将 SEL 电压设置为 GND、S0在3.3V => D 时作为输入、输出=3.3V

2、通过稳定 SEL=5V、D 作为输入=3.3V => S1作为输出=3.3V

D 将连接到 MCU IO 引脚、该引脚在运行期间将成为输入或输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    此器件为无源开关;D 引脚和所选的 Sx 引脚简单连接。 开关不关心电流流向哪个方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    TMUX1219 的源标记为 S1和 S2。 对于您的第一个案例、您将使 S1连接到 D。对于第二个案例 S2、 您可以参阅 数据表中 的真值表、了解以下内容:

     当 VDD 为5V 时、TMUX1219可支持0V 至5V 的信号。 因此、如果您在开关的一侧施加3.3V 信号、您将在另一侧看到3.3V 信号。 这是一个无源开关、因此从开关的角度来看、器件的侧面(S 或 D)无关紧要。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti