大家好、
我的客户希望将 器件用于25MHz SPI 信号。 不确定 器件是否支持 此类 数据速率。 数据表 仅列出了200MHz 下的测试。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望将 器件用于25MHz SPI 信号。 不确定 器件是否支持 此类 数据速率。 数据表 仅列出了200MHz 下的测试。 谢谢。
您好、Frank、
时序参数会对最大数据速率产生一些影响。 传播延迟会限制器件的最大吞吐量、但对于模拟多路复用器而言、这非常小、在25MHz 时钟速度下不会对系统性能产生很大影响。 本质上可以认为是一个延迟、在3.3V +/- 0.3V 的 Vcc 下、每个位或信号最多需要250ps (-请参阅下面的脚注1)。 对于数字应用、只要传播延迟不超过新位在开关输入端显示所需的时间、它就不会限制数据速率。 正如此处提到的克莱明脚注1:
(1)当由理想电压源(零输出阻抗)驱动时、传播延迟是计算得出的开关典型导通状态电阻和指定负载电容的 RC 时间常数。
这意味着传播延迟是根据更理想的情况计算的-传播延迟可能更大、具体取决于系统设置-但是开关本身不会增加太多延迟、 对于当前的应用程序、您描述的不应出现任何问题。
最棒的
Parker Dodson