This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:器件 SN74CBTLV3257是否支持25MHz SPI 信号

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/941905/sn74cbtlv3257-whether-the-device-sn74cbtlv3257-can-support-25mhz-spi-signal

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

我的客户希望将 器件用于25MHz SPI 信号。 不确定 器件是否支持 此类 数据速率。  数据表 仅列出了200MHz 下的测试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率没有下限。 25MHz 将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    Clemens 正确、此部件工作正常。

    我使用的一般经验法则是、多路复用器带宽需要大于数据速率的2到3倍、以支持精确的数据传输。   

    最棒的


    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢。  tdelay 是否 与 数据 频率相关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(1)中的条件可能与实际电路中的条件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    时序参数会对最大数据速率产生一些影响。 传播延迟会限制器件的最大吞吐量、但对于模拟多路复用器而言、这非常小、在25MHz 时钟速度下不会对系统性能产生很大影响。 本质上可以认为是一个延迟、在3.3V +/- 0.3V 的 Vcc 下、每个位或信号最多需要250ps (-请参阅下面的脚注1)。 对于数字应用、只要传播延迟不超过新位在开关输入端显示所需的时间、它就不会限制数据速率。 正如此处提到的克莱明脚注1:

    (1)当由理想电压源(零输出阻抗)驱动时、传播延迟是计算得出的开关典型导通状态电阻和指定负载电容的 RC 时间常数。

    这意味着传播延迟是根据更理想的情况计算的-传播延迟可能更大、具体取决于系统设置-但是开关本身不会增加太多延迟、 对于当前的应用程序、您描述的不应出现任何问题。

    最棒的

    Parker Dodson