请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159A 您好!
数据表的 OM 第6页、在 V+=3.3V 时、额定全温度范围内的最大 INC (ON)和 INO (ON)为20nA。
但是、查看第11页的图5、在 V+=3.6V 时、它们大约为30nA、超过了第6页上的最大规格。 为什么?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表的 OM 第6页、在 V+=3.3V 时、额定全温度范围内的最大 INC (ON)和 INO (ON)为20nA。
但是、查看第11页的图5、在 V+=3.6V 时、它们大约为30nA、超过了第6页上的最大规格。 为什么?
此致、
希拉诺
您好 Kazuhiko、
我也看到了您看到的问题。
我正在等待我们团队的回复来验证这一点、但图表似乎不正确。 关于泄漏- TI 如何定义它,应遵循以下公式 I_ON_NC = I_ON_COM 或 I_ON_NO = I_ON_COM。 图中显示了这两条线的差异、这不是典型的响应。
我正在等待我们团队的验证、但似乎图表已关闭。 我明天应该得到 EOD 的回答、但如果出现其他问题、我一定会告诉您!
最棒的
Parker S Dodson