请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 TI 是否具有适用于 I2C 兼容型2通道(2通道2 x1模拟开关)的类似产品?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 是否具有适用于 I2C 兼容型2通道(2通道2 x1模拟开关)的类似产品?
搜索功能允许您搜索 双通道 SPDT 开关。 选择任何支持所需电压的器件。
Karthik、
正如 Clemens 提到 的、您可以通过 TI.com 搜索工具找到这些开关、并滤除2通道2:1 SPDT 开关。 但是、若要查找与 I2C 兼容的开关、最好将 C-ON 添加到筛选搜索中。
这将在规格列的最右侧显示开关的导通电容:
推荐用于 I2C 的最大总线电容为400pF、因此您最好能找到导通电容较低的器件、从而支持您所使用的电压以及 BW 要求。 I2C 通常以3.3V 或5V 的电压运行、BW 要求取决于您的应用、但 I2C 通常不超过几 MHz。 我提到的最快时钟频率为5MHz、我们通常建议将其提高3倍以保证可靠性。 因此、任何超过15MHz 的器件都应该能够支持大多数 I2C 通信、前提是满足其他要求。
我注意到 SN74LVC1G3157的温度范围为-40至125C。 这也是一项要求吗? 如果是这样、 TMUX1136 是个不错的选择!
希望这对您有所帮助、
Rami