This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:适用于 I2C 应用的类似双通道 SPDT 开关

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/938548/sn74lvc1g3157-similar-2-channel-spdt-switch-for-i2c-application

器件型号:SN74LVC1G3157

TI 是否具有适用于 I2C 兼容型2通道(2通道2 x1模拟开关)的类似产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能允许您搜索 双通道 SPDT 开关。 选择任何支持所需电压的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    正如 Clemens 提到 的、您可以通过 TI.com 搜索工具找到这些开关、并滤除2通道2:1 SPDT 开关。 但是、若要查找与 I2C 兼容的开关、最好将 C-ON 添加到筛选搜索中。

    这将在规格列的最右侧显示开关的导通电容:







    推荐用于 I2C 的最大总线电容为400pF、因此您最好能找到导通电容较低的器件、从而支持您所使用的电压以及 BW 要求。 I2C 通常以3.3V 或5V 的电压运行、BW 要求取决于您的应用、但 I2C 通常不超过几 MHz。 我提到的最快时钟频率为5MHz、我们通常建议将其提高3倍以保证可靠性。 因此、任何超过15MHz 的器件都应该能够支持大多数 I2C 通信、前提是满足其他要求。  

    我注意到 SN74LVC1G3157的温度范围为-40至125C。 这也是一项要求吗? 如果是这样、 TMUX1136 是个不错的选择!  

    希望这对您有所帮助、
    Rami