This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:由 SPI 或 I2C 控制的多路复用器?

Guru**** 2541850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937356/tmux1308-mux-controlled-by-spi-or-i2c

器件型号:TMUX1308

大家好、

我们正在寻找具有 I2C 或 SPI 控制的1至8开关/MUX、以进行 SPI SSX 选择。

您能否提供解决方案?

TMUX1308可用于 SPI 信号、对吧?

我们是否具有与 TMUX1308类似但通过 I2C 或 SPI 进行控制的功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是的、TMUX1308可用于 SPI/I2C 信号、但将由选择引脚控制。  

    但是、我们没有任何由 I2C/SPI 控制的多路复用器。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    I2C 控制的多路复用器可以吗?

    如果在应用中可以接受、我们可以在此处找到几个选项: I2C 多路复用器

    最棒的

    Parker Dodson