请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308 大家好、
我们正在寻找具有 I2C 或 SPI 控制的1至8开关/MUX、以进行 SPI SSX 选择。
您能否提供解决方案?
TMUX1308可用于 SPI 信号、对吧?
我们是否具有与 TMUX1308类似但通过 I2C 或 SPI 进行控制的功能?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.