主题中讨论的其他器件:ADS8688、 SN74CBT16232
大家好、
我有一个应用程序可以读取两条16位总线(ADS8688数据)。 但我没有足够的 GPIO 引脚来读取总线
因此、我正在寻找一个多路复用器来对数据进行多路复用。 您能不能建议或指导我选择 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个应用程序可以读取两条16位总线(ADS8688数据)。 但我没有足够的 GPIO 引脚来读取总线
因此、我正在寻找一个多路复用器来对数据进行多路复用。 您能不能建议或指导我选择 IC。
有 16通道 SPDT 开关 、如 SN74CBT16232。
您好、Rajesh、
是的、使用多路复用器很可能是扩展有限 GPIO 功能的最佳方法。
我们有 Clemens 在线程中链接到上面的三个选项。
上述器件的问题在于它们来自我们的 CBT 系列器件。 使用5V 电源时、您将能够通过~3.6V 电压、因为它们是 NMOS 开关、并且具有与之相关的固有压降。 如果您可以提供5V 电源、而您不想测量轨到轨电压、那么这些开关可以正常工作。
如果这是不可接受的、我们将不得不转向多 IC 解决方案、以支持您的应用所需的大量通道。
请告诉我这是否可以接受、或者您是否愿意使用多芯片解决方案。
最棒的
Parker Dodson