This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16209A:将两个16位数据复用为一个16位总线

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, SN74CBT16232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937001/sn74cbt16209a-multiplexing-two-16-bit-data-to-one-16-bit-bus

器件型号:SN74CBT16209A
主题中讨论的其他器件:ADS8688SN74CBT16232

大家好、

我有一个应用程序可以读取两条16位总线(ADS8688数据)。 但我没有足够的 GPIO 引脚来读取总线

因此、我正在寻找一个多路复用器来对数据进行多路复用。 您能不能建议或指导我选择 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16通道 SPDT 开关 、如 SN74CBT16232。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    为了澄清这一点、您是否使用 ADS8688读取两条独立总线?  

    如果是这种情况、您要查看的总线电压范围以及您可以为多路复用器提供的电源轨是多少?

    此外、您还突出显示了一个交叉点开关;您是一次从一条总线读取、还是同时读取两条总线的一部分?

    如果您能告诉我这些信息、我将能够为您的应用找到最适合的器件。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    对于您的问题、保护独立总线、我没有足够的引脚连接到第二个 ADS8688。

    我有两个 ADS8688要由 C2000微控制器读取。 由于所有引脚都为其他外设保留、因此我无法连接第二条 ADS8688数据总线。 您能不能建议我如何连接。 连接到第一个 ADS8688后、还有大约10个引脚。 我可以使用这10个引脚来控制第二个 ADS8688、但对于第二个 ADS8688的16位总线、不会留下任何引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    是的、使用多路复用器很可能是扩展有限 GPIO 功能的最佳方法。

    我们有 Clemens 在线程中链接到上面的三个选项。  

    SN74CBT16232 

    SN74CBT16233

    SN74CBT16390

    上述器件的问题在于它们来自我们的 CBT 系列器件。 使用5V 电源时、您将能够通过~3.6V 电压、因为它们是 NMOS 开关、并且具有与之相关的固有压降。 如果您可以提供5V 电源、而您不想测量轨到轨电压、那么这些开关可以正常工作。

    如果这是不可接受的、我们将不得不转向多 IC 解决方案、以支持您的应用所需的大量通道。

    请告诉我这是否可以接受、或者您是否愿意使用多芯片解决方案。

    最棒的

    Parker Dodson