This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:提出 IBIS 模型问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948441/sn74cb3q3257-to-ask-ibis-model-issue

器件型号:SN74CB3Q3257

大家好、

我的客户在 HyperLynx 程序中将 IBIS 模型用于总线开关"sn74cb3q3257"、以模拟我们 PCB 布局的信号完整性、出于某种原因、我无法将模型配置为输出。 它只能配置为不反映电路板上配置的输入。  

型号名称"CB3Q3257_IO"和"CB3Q3257_IO_A"的 MODE_TYPE 为"终端"。

如何使用此 IBIS 模型在具有此类拓扑的 HyperLynx 中进行仿真?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的提问。 我正在与我们的团队合作解决您的问题、明天我将为您提供最新信息。 感谢您的耐心。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的耐心等待、我仍在与我们的团队合作、为您的问题提供答案。 我将在下周初再次为您提供更新信息。

    周末愉快!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    再次感谢您耐心等待。

    我知道、您希望使用 IBIS 模型为开关导通时的开关电阻建模、以检查系统级信号完整性。 该器件的 IBIS 模型实际上不包含开关电阻模型。 它仅包括关断时开关端子的二极管和电容的端接器型号。

    此致、
    Kate