请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 大家好、
我的客户在 HyperLynx 程序中将 IBIS 模型用于总线开关"sn74cb3q3257"、以模拟我们 PCB 布局的信号完整性、出于某种原因、我无法将模型配置为输出。 它只能配置为不反映电路板上配置的输入。
型号名称"CB3Q3257_IO"和"CB3Q3257_IO_A"的 MODE_TYPE 为"终端"。
如何使用此 IBIS 模型在具有此类拓扑的 HyperLynx 中进行仿真?
谢谢