This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000ZBAR 短路问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948044/ts3ddr4000zbar-short-problem

主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000

尊敬的 Rami

如中所示、它之前是焊接的、还是最初是从封装中探测出来的? 如果是、工作条件是什么? 您能否探测布线以查看此处是否存在连接问题?

ANS:带胶带的组件。(回流焊峰温度:220+/-5℃)

此外、如何管理设备? 是否使用了任何额外的 ESD 保护、例如腕带?

答案:我们都佩戴防静电腕带来工作、任务是在 ATE 机器上执行的、具有全面的 ESD 保护。

请回复。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能解释一下在观察"短路"之前执行的测试吗? 您能描述测试环境的条件吗? 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 您能否确认是否遵循了数据表中的布局指南?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate

    您是否查看过先前的帖子?

    您能解释一下在观察"短路"之前执行的测试吗?

    答案:如附件所示。 或者你问他人什么?

    您能描述测试环境的条件吗?

    ANS:带胶带的组件。(回流焊峰温度:220+/-5℃)

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 您能否确认是否遵循了数据表中的布局指南?

    答案:是的、我们 遵循 了数据表中的布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您再次提供此信息。  

    这是您的测试条件:使用便携式万用表探测 A0到 GND 时、读数为1.26欧姆电阻。 器件断电 VDD = 0V。

    TS3DDR4000具有断电保护功能。 这意味着在器件断电时、有内部保护电路来保护输入和输出以及电源轨。

    上图数据表表中的图像显示了器件断电时的低泄漏电流、器件具有断电保护功能。  

    此类万用表具有一个内部电池、可在探针上施加电压并测量电流以计算电阻。

    当您使用此万用表探测输入时、您将向输入端施加电压(VAO > 0V)、而 TS3DDR4000没有电源(VDD = 0V)。 关断保护可确保开关的信号路径具有高阻抗、并且电源轨不会反向供电(没有到 VDD 的信号路径)。 该内部保护电路为该万用表电压提供了一条接地路径、以防止损坏信号路径或电源轨。 此路径是您测得的电阻而不是器件“短路问题”。 实际短路会读出低得多的电阻(例如将两个探针接触在一起)。

    根据您提供的信息、我没有发现任何问题。

    此致、
    Kate