尊敬的 Rami
如中所示、它之前是焊接的、还是最初是从封装中探测出来的? 如果是、工作条件是什么? 您能否探测布线以查看此处是否存在连接问题?
ANS:带胶带的组件。(回流焊峰温度:220+/-5℃)
此外、如何管理设备? 是否使用了任何额外的 ESD 保护、例如腕带?
答案:我们都佩戴防静电腕带来工作、任务是在 ATE 机器上执行的、具有全面的 ESD 保护。
请回复。
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rami
如中所示、它之前是焊接的、还是最初是从封装中探测出来的? 如果是、工作条件是什么? 您能否探测布线以查看此处是否存在连接问题?
ANS:带胶带的组件。(回流焊峰温度:220+/-5℃)
此外、如何管理设备? 是否使用了任何额外的 ESD 保护、例如腕带?
答案:我们都佩戴防静电腕带来工作、任务是在 ATE 机器上执行的、具有全面的 ESD 保护。
请回复。
谢谢~
Daniel、您好!
感谢您再次提供此信息。
这是您的测试条件:使用便携式万用表探测 A0到 GND 时、读数为1.26欧姆电阻。 器件断电 VDD = 0V。
TS3DDR4000具有断电保护功能。 这意味着在器件断电时、有内部保护电路来保护输入和输出以及电源轨。
上图数据表表中的图像显示了器件断电时的低泄漏电流、器件具有断电保护功能。
此类万用表具有一个内部电池、可在探针上施加电压并测量电流以计算电阻。
当您使用此万用表探测输入时、您将向输入端施加电压(VAO > 0V)、而 TS3DDR4000没有电源(VDD = 0V)。 关断保护可确保开关的信号路径具有高阻抗、并且电源轨不会反向供电(没有到 VDD 的信号路径)。 该内部保护电路为该万用表电压提供了一条接地路径、以防止损坏信号路径或电源轨。 此路径是您测得的电阻,而不是器件“短路问题”。 实际短路会读出低得多的电阻(例如将两个探针接触在一起)。
根据您提供的信息、我没有发现任何问题。
此致、
Kate