This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:内部隔离电阻值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/945944/sn74cb3q3257-value-of-internal-isolation-resistance

器件型号:SN74CB3Q3257

大家好、

你好。

我们的客户在 其设计中使用了四个 SN74CB3Q3257PWG4。  部件的引脚10已提起、未连接到 PCB 焊盘。  然后、他将 PCB 焊盘测量到 VCC、并使其断开。  当他测量到 VCC 的起吊销10时、他得到了324k。 这是正常的吗? 他希望电阻为兆欧。

它们 通过这些开关将测量点连接到 DMM 输入。  上拉至少会改变测量值。  最坏的情况是通过有效电阻324k 将 VCC 连接到其测量点。

他注意到了这个问题、因为他的任务是证明任何引脚都没有意外电压。 开关引脚大约为2.5V、这是因为 DMM 探针上有一个接地电阻器。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其原理图。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    他们使用什么/如何测量320k? 是否仅使用万用表探针? 他是否测量了未在电路板上的器件?  
    有一条从 Vcc 到 I/O 引脚的路径、该路径通过一个内部 ESD 二极管连接到连接到信号路径的 Vcc。 他们是否有方法测试该二极管? 通常情况下、万用表上应该有一个二极管设置、该设置应该显示压降或确认是否存在二极管。 但他期望在这个上具有兆欧姆级的电阻、这是正确的。  

    此外、为了在这里进行澄清、您说电源线上的电压为2.5V? 更多的只是寻找一个确认、确认此处施加的所有信号都在建议的范围内。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Rami!

    我会将您的查询转发给客户、并在我得到答案后再回复您。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我可能会指导客户使用此主题、更好地解释他的用例。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    对此进行了任何更新?  

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。  虽然器件的行为(从任何开关引脚到 VCC 测量到324k 隔离电阻)令人好奇、但最终这不是我们的问题。  谢谢你。  请关闭此案例。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您对此进行深入研究。 客户建议立即关闭此 TT。

    非常感谢!

    艺术