This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有锁存功能的10:1多路复用器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948020/10-1-mux-w-latch-capabilities

主题中讨论的其他器件:CD74HC4351

客户需要向 MCU 输入10个不同的错误信号。 此外、误差信号应该被锁存。 它们使用与非门组合了10个 RS 触发器。 是否有可简化此设计的器件?

理想情况下、所有 FF 均可通过单个信号进行复位。 由于需要将输出合并为发送至 MCU 的单个信号、我认为多路复用器可能是一个选项。

谢谢、
Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我们为锁存多路复用器 CD74HC4351提供了1个选项、它仅采用1通道8:1封装、而4352是2通道4:1器件。 这些设备有点旧,因此我不知道它们是否最适合解决方案,但是要使其适用于此系统,您基本上需要在以下配置中使用其中的3个:

     

     

     

    这就像一个16:1多路复用器、具有4条选择线路、第一级仅使用16个输入中的10个、第二级仅使用8个可能输入中的3个。

    但是、数字编码器/解码器等其他器件更有可能具有锁存使能输出、如果您想在那里走线、请在 此处查看我们的逻辑器件。

    此致、

    Parker Dodson