请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CD74HC4351客户需要向 MCU 输入10个不同的错误信号。 此外、误差信号应该被锁存。 它们使用与非门组合了10个 RS 触发器。 是否有可简化此设计的器件?
理想情况下、所有 FF 均可通过单个信号进行复位。 由于需要将输出合并为发送至 MCU 的单个信号、我认为多路复用器可能是一个选项。
谢谢、
Jon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户需要向 MCU 输入10个不同的错误信号。 此外、误差信号应该被锁存。 它们使用与非门组合了10个 RS 触发器。 是否有可简化此设计的器件?
理想情况下、所有 FF 均可通过单个信号进行复位。 由于需要将输出合并为发送至 MCU 的单个信号、我认为多路复用器可能是一个选项。
谢谢、
Jon
您好、Jon、
我们为锁存多路复用器 CD74HC4351提供了1个选项、它仅采用1通道8:1封装、而4352是2通道4:1器件。 这些设备有点旧,因此我不知道它们是否最适合解决方案,但是要使其适用于此系统,您基本上需要在以下配置中使用其中的3个:
这就像一个16:1多路复用器、具有4条选择线路、第一级仅使用16个输入中的10个、第二级仅使用8个可能输入中的3个。
但是、数字编码器/解码器等其他器件更有可能具有锁存使能输出、如果您想在那里走线、请在 此处查看我们的逻辑器件。
此致、
Parker Dodson