我正在制造一个电池供电的器件、当磁体置于霍尔传感器范围内时以及当器件通过 USB 插入/充电时、我都希望打开该器件。
我考虑使用或门作为单通道 SPST 开关的控制输入、但我想知道是否可以使用 TS5A23166双通道 SPST 开关来降低额外的组件。 我的想法是将电池的+VBAT 连接到电压引脚(V+)和两个常开开关路径引脚(NO1和 NO2);将 COM1和 COM2相互连接、它们的输出导致一个电压稳压器进入系统的其余部分; 将霍尔传感器的输出端连接到一个控制引脚(IN1);并将 USB +5V 线路连接到另一个控制引脚(IN2)。 此配置的主要问题是、如果 USB +5V 线路会出现问题、因为它超过电源电压 V+ 0.5V 以上(电池可能会下降至+3.5V)。
查看 TS5A23166数据表、只显示 NO 和 COM 受"V++ 0.5V"限制、而在中显示-0.5V 至6.5V、但建议运行条件显示的最大值等于电源电压。 无论电源电压是多少、我都可以使用 USB +5V 线路作为控制、还是将电压限制在给定时刻的任何值?